请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 大家好、我使用的是 DRV2700芯片、根据芯片手册中的升压电路设计了一个升压电源 PCB、可以将电压提升到500V。 焊接后、我发现在不输入信号的情况下、输出电压只有几伏特。 然而、电压上升非常非常缓慢、并且远远没有达到所需的500V。 能否告诉我、我的电路是否有问题?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.