This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:散热焊盘和焊料引线区域的可接受变色水平- DRV8432DKDR

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297205/drv8434-acceptable-level-of-discoloration-in-the-thermal-pad-and-solder-lead-region---drv8432dkdr

器件型号:DRV8434

您好:专家,  

祝您愉快!  

请参考下图,焊盘区域的颜色似乎变色。 您能否检查并确定其可接受的等级? 。  

它是否会影响组件的适用性和功能?  是否建议进行烘烤和焊接测试以验证结果?  这是库存库存、需要您的支持才能将其使用。

请引导并期待您对此的宝贵支持。  

谢谢!  

此致  

M·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    请说明这是 DRV8432DKDR、还是标题中提到的 DRV8434。 这款产品是 TI 新开的密封封装吗? 湿度指示器寄存器是什么?  

    如果这些器件在贮存中解封、则无法通过查看变色级别来评论封装的可焊性和湿度吸收情况是否适合回流。 此外、我们无法保证器件不会受到 ESD 影响、因此器件的适用性和功能是未知的。 最好遵循烘烤和焊料。  务必确保 PCB 铜接口的散热焊盘具有清洁的可焊性、尤其是在变色的情况下。 谢谢。

    此致、Murugavel