This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328故障复位

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294392/drv8328-drv8328-fault-reset

器件型号:DRV8328

你好

根据数据表、DRV8328器件具有 nSLEEP 引脚、该引脚不仅充当睡眠功能、还充当故障复位输入。 让我在此引用数据表:

如果用户希望在锁存故障事件后将器件置于睡眠状态、则需要在驱动 nSLEEP 引脚之前将输入 INHx 和 INLx 拉低。 如果输入 INHx 和 INLx 未驱动为低电平、则 在 nSLEEP 被驱动为低电平达 tRST 时间后会将故障复位、并且在器件进入睡眠模式之前、栅极驱动器输出 GHx 和 GLx 上可能会出现脉冲。 如果 INHx 和 INLx 未被拉至低电平、则 GHx 和 GLx 上的脉冲持续时间可以为 tSLEEP 持续时间。

芯片的6x 和3x PWM 变体都是如此吗? 在我看来、当 INLx 已经像一个"使能"引脚一样运行时、INHx 需要被驱动为低电平是多余的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我认为、如果您要在锁存故障事件后使器件进入睡眠状态(意味着不发送复位脉冲)、从数据表中引用的内容似乎会给出一些指导。 在这种情况下、如果 INHx 和 INLx 未驱动为低电平、则在您尝试将器件置于睡眠模式时、GHx 和 GLx 上可能会出现不必要的输出。

    [quote userid="520383" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294392/drv8328-drv8328-fault-reset 这样对芯片的6x 和3x PWM 型号都适用吗? [/报价]

    数据表中似乎没有任何文档提及关于此特定场景的 PWM 模式的不同说明、因此6x 和3x PWM 变体是如此。 这是合理的、因为当 INHx 和 INLx 为低电平时、3x 和6x 具有相似的真值表、因此这两种 PWM 模式都兼容。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有冒犯,但这是一个令人不满意的答复。 3x PWM 型号可以在 GH 和 GL 上具有"不需要的输出"、而不将 INH 和 INL 驱动为低电平是根本错误的。 INL 充当使能输入、无论 INH 处于何种状态、只要该栅极被驱动为低电平、它们就会被驱动为低电平。 因此、我不认为必须将两个输入(INH 和 INL)驱动为低电平是合理的...

    我希望此时数据表不精确、并且 TI 员工可以明确确认或排除这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您为什么需要这些信息、以便我能够向团队提供反馈? 您是否在试图使用3x PWM 的同时保持 INLx 为高电平并在故障后将器件置于睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用会始终将其中一个 INH 引脚保持为高电平。 如果这会导致故障条件在唤醒后复位、但我会使 INH 可切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我与我的团队讨论了您的问题、似乎这一功能正常工作真的是最重要的事情、是确保当您尝试在故障后睡眠而不清除时输入不会切换。 在没有在3x PWM 模式下将 INHx 和 INLx 驱动为低电平的情况下(因为数据表中没有明确说明)、无法保证这些步骤能够正常执行、但这绝对值得测试。

    我和我的团队还想知道您为什么要始终保持 INHx 处于高位?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会让 INH 随后可切换。

    我想用芯片产生一个方波信号、例如通过交替切换 INHA 和 INHB。 这可通过一个外部 NOR 门来实现,即 INHB =!Inha。 但是、您绝不能同时关闭两个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我们的团队目前因美国节假日而不在办公室、我们将在下周回来。
    请预计您的问题会延迟回答、并在此分享可能对分析有帮助的其他详细信息。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢大家分享并阐明您希望保持 INHx 高水平的原因、我会将此信息转达给团队、看看是否需要修改或添加文档。 我将关闭此主题、如有任何其他问题、请随时发布另一个 E2E。

    此致、

    亚拉