This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:OCP 时间价比

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1290328/drv8840-ocp-time-tolarence

器件型号:DRV8840

您好、

数据表中描述的 DRV8840 OCP 时间是多长? 我在数据表中没有找到此规格。

在另一个主题中 :(+) DRV8840:最大 OCP 电流和 OCP 决策时序-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛中、我们指出8840只能承受3.75us 的 OCP 时间。 但正如我在数据表中查看的那样、3.75us 指的是电流检测消隐时间、但 OCP 被称为独立于该电流检测方案。 这个3.75us 明显短于我们在实例中看到的(我们在~3ms 内达到>6A 并且没有进入 OCP )。

您能帮助检查此 OCP 时间规格吗? 这是一个紧急情况将感染我们的设计。 非常感谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    我将进行研究、并在24小时内给您回复。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi,

    请快快些、这就是我们的设计、谢谢

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    谁是客户、他们的应用是什么? tocp 为3us、但它未在数据表中列出。 它是内部规格。 您能否使用其他 IC 进行检查并将电流增加到高于6A、以查看其达到 OCP 的位置。 6A 是 OCP 的最小值、但并非典型值、因此某些 IC 的实际 OCP 可能会更高。 在设计时、仍然建议将6A 电流视为 IOCP 电平。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    客户是 Mengfalli、中国顶级按摩椅客户。 我认为3us 不适合8840、因为我们测试了6.5A、并且持续了3ms 以上没有触发 OCP。 您是否还可以帮助内部测试、通常情况下8840代表7A 和导致 OTP 的时长? 谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    你们身边有什么更新吗? 我已验证 tocp 约为3us、IOCP 为6A。 这是通过在输出端放置一个3欧姆的电阻器完成的、我已经捕获了以下电流波形:

    此致!

    凯尔蒂