This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:过流检测

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296497/drv8718-q1-overcurrent-detect

器件型号:DRV8718-Q1

您好、

客户在 drv8718-Q1正常运行的情况下执行过流诊断测试。
BRG_CTRLx 通道控制寄存器设置为控制通道输出。 VDS_CTRLx、VDS 过流检测寄存器已设置。 其中 VDS 寄存器值设置为1V。

  
但是、当检测到过流时、器件不反馈 VDS 错误。 而是报告 PVDD 错误。

  • 如果他们要对通道输出执行过流诊断、那么除了这两个寄存器之外、是否还需要配置任何其他寄存器?
  • 通道是否始终在高电阻条件下执行通道的离线诊断?

BR,

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否检查 PVDD 电源电压?  如果电源处于短路等重负载条件下、则可能会出现 PVDD 误差。  如果电源无法提供电流、PVDD 电源将崩溃并导致错误。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan M ü,

    电流测试电路直接对地短路、从而导致重负载条件。

    请帮我理解这些问题:

    • 如果 要测试过流检测、应如何配置外部测试电路?
    • 如果他们要  对通道输出执行过流诊断、那么除了这两个寄存器之外、是否还需要配置任何其他寄存器?
    • 通道是否始终在高电阻条件下进行通道的离线诊断?

    BR,

    链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接、

    电源只需要能够提供短路期间发生的电流。  

    请参阅数据表中的以下部分、其中讨论了需要配置哪些寄存器。

    8.3.8.8 MOSFET VDS 过流保护(VDS_OCP)

    是的、必须禁用输出、以便可以使用用于离线诊断的内部电流源。

    此致、

    瑞安