请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 您好、
客户在 drv8718-Q1正常运行的情况下执行过流诊断测试。
BRG_CTRLx 通道控制寄存器设置为控制通道输出。 VDS_CTRLx、VDS 过流检测寄存器已设置。 其中 VDS 寄存器值设置为1V。


但是、当检测到过流时、器件不反馈 VDS 错误。 而是报告 PVDD 错误。
- 如果他们要对通道输出执行过流诊断、那么除了这两个寄存器之外、是否还需要配置任何其他寄存器?
- 通道是否始终在高电阻条件下执行通道的离线诊断?
BR,
链接