This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:上升时间变化问题

Guru**** 2465480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297009/drv8718-q1-rise-time-changing-issue

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

客户正在使用 DRV8718驱动直流电机。 为解决 EMC 问题、客户在直流电机的两侧并联了一个220nF 的电容器。   

实际施加 DRV8718驱动时、带低侧续流的 MOS 管的上升时间从1us 变为5us。 (驱动电流在30 mA 附近)

您可以帮助探究此问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:  

    您能否向我发送示意图以及一些波形? 如果可能、我会尝试使用 EVM 在工作台上重现此问题。 您最后能否使用 EVM 进行试用?

    此致!

    凯尔蒂