请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
客户正在使用 DRV8718驱动直流电机。 为解决 EMC 问题、客户在直流电机的两侧并联了一个220nF 的电容器。
实际施加 DRV8718驱动时、带低侧续流的 MOS 管的上升时间从1us 变为5us。 (驱动电流在30 mA 附近)
您可以帮助探究此问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在使用 DRV8718驱动直流电机。 为解决 EMC 问题、客户在直流电机的两侧并联了一个220nF 的电容器。
实际施加 DRV8718驱动时、带低侧续流的 MOS 管的上升时间从1us 变为5us。 (驱动电流在30 mA 附近)
您可以帮助探究此问题吗? 谢谢。
此致、
切里