主题中讨论的其他器件:、 LM1085、 DRV8461
大家好、我使用 DRV8462制作了一个 PCB、我要在手动模式下尝试控制额定电流为4A 的步进电机。
我对电机进行了1/256和1/32步进的测试、但电机没有响应、一旦启用驱动器、就消耗了大量电流、尽管没有向驱动器提供步进信号。
然后、我以100%的电流对电机进行了全步进测试、但电流仍然很高、运行一段时间后、电机驱动器再次短路。
我拥有4个驱动器 IC、而我的电路基于数据表中的应用手册。
真正的问题是、我一连接电机、IC 桥就会不断短路。
此驱动器有一个用于散热的独立层(在底部外露)、并且接地层不在 IC 背面使用、通过接地引脚提供接地。
向 PCB 添加了大容量陶瓷电容器、100uF x4。