This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:驱动器不断膨胀、一旦我连接步进电机、电桥就会短路。

Guru**** 1207300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM, LM1085, DRV8461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292364/drv8462-the-drive-keeps-blowing-up-the-bridges-short-as-soon-as-i-attach-the-stepper-motor

器件型号:DRV8462
主题中讨论的其他器件:LM1085DRV8461

大家好、我使用 DRV8462制作了一个 PCB、我要在手动模式下尝试控制额定电流为4A 的步进电机。  

我对电机进行了1/256和1/32步进的测试、但电机没有响应、一旦启用驱动器、就消耗了大量电流、尽管没有向驱动器提供步进信号。

然后、我以100%的电流对电机进行了全步进测试、但电流仍然很高、运行一段时间后、电机驱动器再次短路。  

我拥有4个驱动器 IC、而我的电路基于数据表中的应用手册。  

真正的问题是、我一连接电机、IC 桥就会不断短路。  

 此驱动器有一个用于散热的独立层(在底部外露)、并且接地层不在 IC 背面使用、通过接地引脚提供接地。

向 PCB 添加了大容量陶瓷电容器、100uF x4。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmed、

    您能否发布您的原理图?  

    您的 VREF 电压是多少? 如果电压为3.3V 且 TRQ_DAC 为最大值(0xFF)、则器件正尝试以最大电流运行。  您可以更改其中任何一种来降低驱动电流、尝试类似于25% 64/255的 TRQ_DAC。   

    ] 驱动程序有一个单独的层(暴露在底部)用于散热、并且接地层不用于 IC 背面、接地层是通过接地引脚提供的。

    这也是一个问题、PowerPAD 对于耗散器件热量而言至关重要。  我建议在 电机驱动器电路板布局的最佳实践中查看2.2连续顶层散热焊盘。  如果没有 PowerPAD 连接到接地层、我希望器件只能在低电流电平下运行。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各,谢谢你的答复。
    我在此附上了 IC 的原理图。  

    https://drive.google.com/file/d/1EdH5lalABfiVpD-zxchI9FiMiUntw4J0/view?usp=sharing

    至于发热、我们使用了一个未接地的平面、上面有电源板。 但有一个顶层散热焊盘、该焊盘连接到专用层、然后是全部通过过孔连接的外露底层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmed、

    嗯、好的、只要电源板上的铜应该没有问题、我认为就可以了。   

    感谢原理图、我明天会回顾一下。  请告诉我您的 VREF 和 TRQ_DAC 设置是否有助于解决这一问题。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前所有的配置都是通过 H/W 接口完成的、这些就是我测试过的。

    无响应:
    1.衰减= 智能调优动态衰减
    2. toff = 9us
    3.微步进= 1/256、1/32
    4. Vref =已设置为满量程(甚至尝试更改它)
    5.EN =自动重试模式(1)


    一些回复:
    1.衰减= 智能调优动态衰减/混合30%
    2. toff = 9us
    3、微步进= 全步进100%
    4. Vref =已设置为满量程(甚至尝试更改它)
    5.EN =自动重试模式(1)

    在构建电路时、假设除 nCS 之外的所有引脚都有一个下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:
    1.电机急动(非常小)
    2.电流迅速变高,达到电源设定的最大电流限值
    3、电动机发出高频噪音。  
    4.即使未提供 STEP 信号(接地)、启用 IC 后、线圈也会开始消耗全电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmed、

    您能否展示自己的电机连接?   是4线电机还是5线或6线电机?   

    我强烈建议在我们的 EVM 上进行试用:  DRV8462EVM 、这样您就可以隔离其是否受您的 PCB/原理图的影响、并允许您更轻松地更改设置以进行调试。  我们已对超大型电机进行了硬件测试-高达65V、CNC 尺寸的电机在硬件模式下运行、因此该驱动器应能够实现该功能。   

    请重新发布原理图、我打开了、屏幕截图很模糊、上面什么都看不到。  您还应该能够将其作为 PDF 或 ZIP 文件附加到此 E2E 帖子、我们的公司政策阻止 google drive 链接。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、电机为双极4线。  

    实际上我没有看到任何直接上传 pdf 的选项。

    在这里,我添加了 pdf 的原理图。

     e2e.ti.com/.../New-Output-_2D00_-PIVOT_5F00_PCB_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 PDF 可以直接使用、但仍然很模糊。  您需要从 PCB 原理图编辑器中导出 PDF、我认为当前 PDF 只是 PDF 格式的屏幕截图、或者它是以非常低的分辨率以某种方式生成的。 我 无法读取上面的任何文字以帮助进行调试。 请参阅下面的质量图片。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雅各布、抱歉。 原理图如下所示:e2e.ti.com/.../PIVOT_5F00_PCB_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmed、

    感谢更新了原理图、对于延迟深表歉意。  我已经审阅了有关 DRV8462的原理图、一切看起来都很好。  

    您提供的 STEP 信号的速率是多少?  例如、 1000脉冲/秒(PPS)= 1kHz?  该速率可能太快、无法使电机以全步进

    您能否发布一个步进电机导线之一的电流波形的示波器捕获?  24V 和3.3V VREF 对于电机而言可能太大、导致您提到"无响应"。

    4. 即使未提供 STEP 信号(接地)、启用 IC 后、线圈也会开始消耗全电流。  [/报价]

    仅供参考、这是该步进电机驱动器的预期行为-只要 ENABLE 引脚为高电平、器件就会在输出线圈上放置设置电流。  如果没有 STEP 信号、这被视为保持电流(应用保持扭矩)。  然后、STEP 信号使驱动程序进入 表7-7之后的下一个设置。 相对电流和步进方向表。   

    订购 DRV8462EVM 的可能性是否符合您的要求?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,感谢您的答复。 是的、一开始步进频率非常高、但我将全步进的频率更改为100-200Hz。  
    电机确实移动了一段时间、但仍然存在电流消耗、当我在很短的时间后增加了来自电源的电流时、IC 驱动器烧毁、尽管我检查了温度、但它并不太高。

    我担心的另一点是驱动器具有过热保护、过压和过流保护、但它不能接通以节省 IC。
    我没有任何反应的问题,因为我可以改变参数,并试图使它工作. 问题是、我为它制作了4块 PCB、所有 IC 立即爆炸。 这是我无法找到答案的问题。

    此外、要随时更改保持电流、我必须使用 S/W 接口?

    我已订购 EVM 以检查问题所在。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布一些被放大的 IC 的图片、或描述正在发生的事情-他们是在吸烟还是停车? 很抱歉您遇到了这些问题。  我不确定过热保护或 OCP 为什么 不能对其进行保护。  

    要即时更改保持电流,我必须使用 S/W 接口?

    更改 VREF 可以实现相同的效果、在测试中、我要在电位器电路上放置一个电位器电路、从0.5V 或1V 开始、看看是如何工作的。   

    您是否还可以发布您的 PCB 布局或 PCB 层图、以便我可以查看这些内容?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、抱歉措辞令人困惑。 实际上会发生这种情况、首先 IC 发生短路、并且由于电流过大、整个24V 线路被钳位。 因此、我关闭电机并将电源设置为较低的电流水平、仍然会导致 IC 短路。 我在 IC 的 VM 和 GND 之间进行了导通测试、它们未短路、但当我对电桥输出接地进行测试时、它们全部短路、即使使能端未激活也是如此。  
    一些 PCB 出现的另一个问题是、在发生上述所有问题之后、我的3.3V 稳压器和 H 桥 IC 也短路并停止工作、它们之前都正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ahmed、谢谢你的描述。  

    您能否发布您的 PCB 布局或 PCB 层图、以便我进行查看?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、感谢您的快速回复。 Im 发送给您 PCB 文件 heree2e.ti.com/.../PIVOT_5F00_PCB_5F00_2.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahmed、

    只是为了澄清问题:当您打开  

    请按照以下步骤操作 检查焊桥 跨 DRV8462引脚的问题: 通过将24V 连接到电路板 未连接负载 ,唤醒设备,保持在硬件模式,启用驱动程序输出,此时您应该看到大约  10mA 电机驱动。  由于开路负载检测、驱动器应拉低 nFAULT。  但应该没有热量、电流消耗应该小于14mA。   在器件未启用(EN = 0)的情况下测量电流消耗值、此时您应获得相同的电流。 我已经在我们的 EVM 上对其进行了测试、并得到了11.5mA 的电流消耗、但我们的 EVM 有一些额外的电路。 如果您测量到的驱动器消耗量明显高于此值、则表明电路中某处存在问题。

    第二条注释: 请尝试仅将 MODE 引脚直接硬接线至 GND。  由于您始终在硬件控制中使用它、并且器件模式在启动时读取、因此可以将其接地。  这只是一项最佳实践建议、我们不认为这是问题的原因、但我会简单介绍您的设计。   

    这是继电器电路吗?

    如果您有一个未连接组件的裸 PCB、则可以使用万用表进行测试、以确认 GND-OUTx、VM-OUTx 和每个输出(例如 OUT1到 OUT2)之间的电阻都应测量为开路。  只是为了尝试排除任何类型的 PCB 制造问题。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 这样一个详细的回应。  

    是的、在执行任何硬件设置或电机测试之前。 我刚刚打开了 IC、并在没有任何负载的情况下启用了它。 电流消耗非常低、没有发热问题。 电流消耗几乎与您提到的相同。  

    第二个备注:该模式连接到交换机,而不是中继。 并将开关保持在接地位置。 实际上、我的最终目标是使用 S/W、因此该 PCB 具有可通过开关配置的所有选项。

    我有一个裸 PCB、我将对其进行测试、这可以是一个很好的诊断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您能否分享用于测试的步进电机的数据表?  具体而言、它在1kHz 时具有 DCR 欧姆和电感、如果可能、在10kHz 时具有电感。 。  

    谢谢、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Murugavel、这里是电机

    我测试了单堆叠和双堆叠、没有发生只短路的情况。





    然后我测试了这个电机、它移动了一段时间、但过了一段时间、IC 再次短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jacob 、我测试了导通性和电阻、导通性良好、下面是电阻编号:
    VM-GND = 23千欧

    Aout1/2-GND = OL

    Bout1/2-GND = OL

    VM-Aoutx/Boutx = OL

    Aoutx-Boutx=其它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我注意到一件事。
    VM 工作电流仅为8mA、在所有情况下、我的3.3V 外部稳压器也都会放大。 即在 VCC 和 Vref 上施加24V 电压、远高于其最大电压电平。  
    Im 仍然想不出原因是什么、并且这种情况仅在我将负载连接到电机时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您提供有关电机的信息。 我在测试中长时间运行0.46欧姆 DCR 电机3mH 和3欧姆 DCR 电机6mH、条件是 DRV8462温度为40摄氏度。 我只是想排除您的电机是否有任何异常情况。 看起来不像这样。 这个问题看起来像电气问题。 关键在于、流经电桥的电流不得快速增加、并且在1.5us 电流调节消隐时间到期之前达到 FET 破坏性热点温度感应值。 此外、在初始消隐时间内将不会检测到 OCP、即在硬件模式下、DRV8462为2.2us。 已知纯电阻短路会导致如此快速的上升电流。  您是否能够捕获初始电流、包括其上升时间、以验证您的驱动器电路中是否没有发生这种情况? 您可以使用钳位示波器电流探针来观察此情况。  

    您是否能够在运行第二个电机一段时间时监测 DRV8462的温度? 当前使用的设置是什么? 也许散热焊盘未正确焊接到铜表面? 最好排除这些问题。 如果您已经完成了这些操作、请忽略我的评论。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    电压稳压器的最大输入电压规格是多少? 它是否有足够的余量来在24V 电压下安全运行? 它是否具有输出短路/过流保护?  

    为了进行进一步的测试、您可以为 VCC 提供外部3.3V 电压并进行测试、看看驱动步进器时 DRV8462是否仍爆炸? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器固定为3.3V 1.5A、是的、我使用外部电源而不是稳压器进行了测试。
    这是图片、但仍然没有响应、但 IC 现在未短接。  

    以下是电流消耗:  

    虚拟机:

    VCC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也怀疑电流的上升时间、因为虽然电机工作效率不是很好、但它确实移动了一段时间、整个系统仅在我关闭电源、更改设置(阶跃)并打开时停止工作。
    我没有电流探头、但我尝试通过一些我拥有的传感器来测量它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在您的图中、电机输出端子的名称看起来有点奇怪。

    您能否使用欧姆计检查电机线圈是否正确连接(未交叉连接)到 DRV8462 IC 引脚?

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的更新。 很高兴您隔离了3.3V 稳压器故障。 可能24V 输入电源的稳压器规格达不到要求。 从技术角度而言、3.3V 电源将不需要1.5A。它可能不超过50个或包含 LED 的60 mA、就像您在电源电流读数中所指示的那样。

    如  Grzegorz 所说、最好确保步进电机的连接不会交叉。 欧姆计检查有助于验证这一点、也是一个好主意、在 PCB 连接端使用欧姆计进行验证后、在电机电线 A1、A2和 B1和 B2上进行标记。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电机接线非常令人困惑。  
    我之前也通过欧姆计检查过、现在线圈对已按正确的顺序连接。
    接线对如下所示:
    A-C = A1-A2  
    B-D = B1-B2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    使用此线圈对连接时、电机响应是怎样的? 什么是 VREF 电压输入? 您能否与我们分享电流波形?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref 电压为1.5V @ 3.3V VCC。
    我现在使用 EVM 进行测试、电机似乎可以完美地工作。  
    但我注意到、当我增大满量程电流时、电机升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的更新。 我很高兴知道电机现在已正确驱动。 IFS 电流设置越高、步进电机加热是正常现象。 该热量是由电机绕组中的 I2R 损耗产生的。 通常、步进器的额定运行功率为此操作。 请咨询步进电机供应商或其数据表、了解最大工作温度和连续额定 IFS。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    很高兴听到 PCB 开始工作。 在检查 PCB 布局时、我注意到在电路板的中央部分有一个看起来在线路电压(例如230或110VAC)下工作的电路。 如果为真、并且 MCU/步进电机部件与交流部件隔离、则交流部件和 MCU/步进电机部件之间的距离(爬电距离)在顶层和底层看起来非常小。 出于安全原因、FR-4层0、12、22外层和内层之间的厚度可能也不足以满足要求。

    如果电路板的用途不同、请忽略我的评论。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Grzegorz 您对 Ahmed 的额外指导。

    您好、Ahmed、

    我假设在使 DRV8462驱动器正常运行时您遇到的所有问题都已经解决。 请继续并关闭此帖子。 欢迎您在以后的问题上发布新话题。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我还注意到、您使用 LM1085 - 3.3从24V 生成3.3V 电源。 此器件的绝对最大值为27V、但建议在调节到3.3V 时仅使用高达15V 的输入电压。 这可能是它烧毁24V 并使其短路至3V3以及损坏 PCB 上包括 DRV8462在内的其他器件的原因。 您可能需要考虑使用另一款能够在24V 电压下安全运行以在应用中产生3.3V 电压的稳压器。 您可以在此 PCB 布局中找到 TI 的嵌入式稳压器。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在 PCB 中、元件从 LM1085更改为 LD1086-3.3V、额定电压为30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我测试了电机 EVM。 我正在等待 IC 到达、以便我可以使用3.3V 外部电源而不是稳压器在 PCB 上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Grzegorz。 PCB 具有交流部件、该部件的电流非常低、电压由隔离变压器提供。 此外、我没有将交流110V 连接到 PCB、并测试了步进电机 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    LD1086不是 TI 产品。 我们无法对此作出评论。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel。我当时正在查看稳压器并检查电源纹波电压。
    这可能是一个问题、也可能是我的驱动器经常出现故障的原因。 进而可能导致稳压器发生故障。  
    那么、下面是纹波:
    最低电压:-0.68V
    最高电压:+23.8V
    负脉冲的时间:15ms

    这就是为什么驱动器不断烧毁、甚至我的 H 桥驱动器也烧毁的问题吗? 但仅在我将负载连接到步进电机驱动器之后。
    两个驱动器都具有-0.3V 的绝对最大 VM

    稳压器的3.3V 输出非常干净。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    似乎这个电源不能完成这项任务。 您所描述的23.8V 正峰值和  低于零的电源轨低值- 0.68V、电机负载是电源欠压条件、而不是纹波。 每当 VM < VRST、VMUVLO RESET 下降时、包括步进分度器的器件都会复位、因此在发生这种情况时、定位会不正确、因为分度器会丢失对移动的步进的跟踪。 电源输出端是否没有良好的储电容器? 通常、它们可以算出1000 uF。

    良好的24V 电源通常在满负载电流下具有优于+/- 10%的纹波、 这意味着电压偏移可能在26.4V 和21.6V 之间。虽然 DRV8462驱动器本身不具有特定的最小纹波要求、只要 VM 保持在建议的工作电压范围内、 较高的 VM 纹波将影响步进电机的电流波形、这反过来将影响电机的扭矩输出。   

    我在您的原理图中注意到、大容量电容相当大、共4x 100 uF。 尽管如此、如果您看到 VM 上出现巨大的电压骤降、但电源肯定不适合所需的电流传输。 请确保额定电源支持步进电机的 IFS 电流需求。 到目前为止、我们假设您为驱动器提供了良好的24V 电源。  

    是的、如果您违反了绝对最大规格、则可能会永久损坏驱动器。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Murucrete、电源是一款数字工作台电源。 电源的额定电流为10A、即使没有任何负载也能看到这一下降。
    是的、原理图中的值是100uf x 4、但我已将物理设计中的值更改为470uF x 4、我认为这已足够。 虽然我之前增加了3000uF 电容器、但由于空间限制、我们不得不将其移除。  

    在主电源输入中添加外部电容器后、纹波降至-0.2V、该脉冲的时间在24uS 范围内。  
    我重复了电源测试、在负电压平均值大约-0.4V 的情况下获得了不同的结果。  

    我想您说的没错、在负载条件下、如果电源达到负轨电压、那么它可能会烧毁驱动器、 这可能是一个合理的原因、因为在一个实验中、电机工作时间很短、只有在我重置电源后才会出现问题。

    我想这样做实验:
    禁用驱动器桥->将其置于睡眠模式->打开电源->等待一段时间以使电压可以稳定->通过 Vref 将 IFS 保持为较小的电流->打开驱动器->通过 Vref 逐渐增大 IFS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好! 非常感谢您的帮助。 最后、我能够在 PCB 上运行步进电机。 该测试是使用 DRV8461完成的、因为8462在市场上稍显空白。

    添加330uF 的外部电解电容器、

    将24V 电源的电流限制设置为2.5A

    稳压器替换为3.3V 电源

    Vref 设为1.9V

    顺序如下:

    使驱动器保持睡眠状态并禁用电桥

    打开3.3V 电源  

    使驾驶员退出睡眠状态  

    打开24V 电源

    启用驱动器

    它仍在使用 H/W 控制模式来控制电机。

    0.2V 的负尖峰在无负载时仍然出现、但在24V 电源时、负载处没有尖峰。

    我还做了一个10分钟的实验、在低于额定电流(0.291)时的最高温度为44.1C  

    尽管我仍然对有一点感到困惑、那就是:我在主电源连接器上有一个反极性二极管、那么为什么我的 VM 上会出现负纹波。