This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824-Q1:电机驱动器的输入和输出阶跃数不一致且异步。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299281/drv8824-q1-the-number-of-input-and-output-steps-of-the-motor-driver-is-inconsistent-and-out-of-step

器件型号:DRV8824-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8824

电机驱动器芯片 DRV8824设置为1/2相位、软件输入步长固定为12PPS。 但是、DRV 8824输出端的阶跃数不一致(在电机侧测试的实际阶跃数大于12个阶跃)。 请帮助分析和支持,谢谢!

这是电路原理图:

这是步进电机图:

这是 STEP 引脚:的波形

这是 OUT 的波形,黄色是电压探头的波形、红色是电流探头的波形。:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    如数据表中所述、阶跃输入空闲状态必须为逻辑低电平或0V。 请参见下方的。

    客户正在根据下面的示波器捕获、对阶跃输入使用反极性。 这可能会影响步进计数的方式。 您能否要求客户更改 STEP 输入的极性、看看他们是否发现了相同的问题? 谢谢。

    此致、 Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、我们将其在空闲时间中设置为低电平、并解决了问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的更新。 很高兴问题得到解决。 请在末尾关闭此主题。

    此致、Murugavel