This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:DRV8305N

Guru**** 2464780 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1297179/boostxl-drv8305evm-drv8305n

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM

在 BOOSTXL-DRV8305EVM 上、REF 引脚连接到3.3V、这会为电流感应提供1.65V 的失调电压(当 k=2时)。

但是对于 低侧 我们的电流感应 从不 没有负电流、对吧?

电流始终沿这个方向流动(下面的红色箭头)、对吧?

那么、在使用低侧检测时、我们需要对 CS 放大器进行偏置吗? 有什么原因吗?

VREF 不应简单地连接到 GND? (用于 DRV8305N)

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您发布 E2E 帖子!

    让我为您详细了解这一点、并与我的一些团队成员讨论、我将在本周结束时向您提供最新信息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    Unknown 说:
    但适用于 低侧 我们的电流感应 从不 具有负电流、对吗?

    在很多情况下、会出现负电流。  这通常在换向阶段发生、即通过低侧分流电阻器的电流方向在电机磁场旋转时发生变化。  BLDC 电机的低侧电流检测中的负电流读数是电机控制过程的正常部分、由控制算法用于确保电机有效和精确地运行。

    Unknown 说:
    VREF 不能简单地连接到 GND? [/报价]

    根据 EVM 原理图、看起来 VREF 连接到3.3V

    此致、

    亚拉