请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM 在 BOOSTXL-DRV8305EVM 上、REF 引脚连接到3.3V、这会为电流感应提供1.65V 的失调电压(当 k=2时)。

但是对于 低侧 我们的电流感应 从不 没有负电流、对吧?
电流始终沿这个方向流动(下面的红色箭头)、对吧?

那么、在使用低侧检测时、我们需要对 CS 放大器进行偏置吗? 有什么原因吗?
VREF 不应简单地连接到 GND? (用于 DRV8305N)
谢谢。
亚当