This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:通过 SPD_CTRL_MODE 进行操作模式编程?

Guru**** 2463980 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299459/mct8329a-programming-the-mode-of-operation-via-spd_ctrl_mode

器件型号:MCT8329A

团队、

您能在下面提供帮助吗?

根据数据表第27页的第7.3.7节、可以相应地对元件的输入("速度/唤醒")进行编程(模拟、PWM、频率和 I2C):
https://www.ti.com/document-viewer/MCT8329A/datasheet#GUID-CE69478D-12C1-4293-8C5A-960578FDF846/TITLE-SLVSEX6T5566057-12

我仍有问题(数据表中的第27页/术语:"SPD_CTRL_MODE"):
-控制器/驱动器在工厂中的输入(例如"模拟输入")是否有默认预配置,或者是否需要在使用前进行配置?
-重新启动后是否重置配置以及是否始终必须重新配置,或者控制器是否保留配置?

-如果保留配置,是否可以直接从 TI 获得预配置组件?
或者、是分销商(如 Arrow)还是一些 TI 合作伙伴提议提供此服务?
您能否介绍一些与 EEPROM 编程相关的配套资料(如过程、工具等)?


这两种感兴趣的模式最好是模拟模式、并作为第二选择 PWM。

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    1. 控制器/驱动器出厂时的输入(例如"模拟输入")是否有默认预配置、或者是否需要在使用前进行配置? SPD_CTRL_MODE 在出厂 EEPROM 寄存器设置中设置为0h。 因此、默认的速度输入控制模式将是模拟输入。 但是、可能需要配置/调优许多其他寄存器设置、以优化特定于您的电机的器件性能。 这些设置包括设置电流限制、启动方法、加速率等。
    2. 重新启动后配置是否复位且是否始终必须重新配置、或者控制器是否保留配置? 该器件具有一个可编程非易失性 EEPROM、用于存储寄存器设置、从而允许器件在配置后独立运行。

    3. 如果保留配置、是否可以直接从 TI 获取预配置组件?  或者、是分销商(如 Arrow)还是一些 TI 合作伙伴提议提供此服务? 您能否介绍一些与 EEPROM 编程相关的配套资料(如过程、工具等)?
      目前、我们没有为每个客户提供预编程组件的分销服务。 但是、我们也在积极寻找、以便为客户提供更简单的解决方案。
      目前、有关   如何对器件 EEPROM 进行编程的详细说明、请参阅数据表的第7.6节"EEPROM access and I2C interface"。
      另请参阅此 E2E [PDF](英语)文件:通过 I2C 使用 MSP430 LaunchPad 对 Mcx BLDC 电机驱动器进行编程 、其中包含使用 MSP430 LaunchPad 对 MCF8316进行编程的工作项目。 您可以轻松修改代码以支持对 MCT8329A 进行编程、但更新 I2C 目标地址和寄存器地址/值。

    尊重,
    埃里克·C·