请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 团队、
您能在下面提供帮助吗?
根据数据表第27页的第7.3.7节、可以相应地对元件的输入("速度/唤醒")进行编程(模拟、PWM、频率和 I2C):
https://www.ti.com/document-viewer/MCT8329A/datasheet#GUID-CE69478D-12C1-4293-8C5A-960578FDF846/TITLE-SLVSEX6T5566057-12
我仍有问题(数据表中的第27页/术语:"SPD_CTRL_MODE"):
-控制器/驱动器在工厂中的输入(例如"模拟输入")是否有默认预配置,或者是否需要在使用前进行配置?
-重新启动后是否重置配置以及是否始终必须重新配置,或者控制器是否保留配置?
-如果保留配置,是否可以直接从 TI 获得预配置组件?
或者、是分销商(如 Arrow)还是一些 TI 合作伙伴提议提供此服务?
您能否介绍一些与 EEPROM 编程相关的配套资料(如过程、工具等)?
这两种感兴趣的模式最好是模拟模式、并作为第二选择 PWM。
提前感谢、
安伯