This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:12A 输出电流下的 TSD 故障(OCP_SEL = 0b)

Guru**** 2464030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145-Q1, DRV8244-Q1, DRV8842, DRV8245-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299721/drv8244-q1-tsd-fault-in-12a-output-current-ocp_sel-0b

器件型号:DRV8244-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8842DRV8245-Q1DRV8703-Q1、DRV8145-Q1

大家好、

客户使用 DRV8244-Q1驱动车门电机、OCP_SEL=0b (客户不更改此寄存器使用 MCU、复位后的值应为0b)、使用独立模式。  当电机正常工作时(约6A)、DRV8842正常工作、但当电机卡住(锁定转子电机电流 约为12A)时、DRV8842受到保护。 客户读取故障汇总寄存器并找到 TSD 故障。 客户将 TSD_RETRY 设置为1、驱动器电流仅为6A。  

e2e.ti.com/.../mmexport1701423747966.mp4

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里