主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1、
客户已经使用过 DRV8908-Q1并完成了软件开发、但现在我们想推广 DRV8912-Q1以替代现有的 IFx‘s TLE94112。
您能告诉我 DRV8908-Q1和 DRV8912-Q1在软件开发方面有何差异、这 将帮助客户评估 DRV8912-Q1的软件开发工作负载
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户已经使用过 DRV8908-Q1并完成了软件开发、但现在我们想推广 DRV8912-Q1以替代现有的 IFx‘s TLE94112。
您能告诉我 DRV8908-Q1和 DRV8912-Q1在软件开发方面有何差异、这 将帮助客户评估 DRV8912-Q1的软件开发工作负载
Yang、
请在数据表中查找此表、其中列出了 DRV8908和 DRV8912之间的差异。
该链接带有超链接、因此您可以点击相应部分来跳转至注册映射。
因此、额外的投入实际上取决于他们目前是如何使用8908-Q1的。 例如、DRV8912中没有"无源 OLD"。 如果他们使用该功能、则该功能在8912中不起作用。 如果他们使用其他 OL 检测模式、则一切都可以正常工作。
另一个例子是 PWM 通道数量。 8908中有8个,8912中只有4个。
此致、
瑞安
您好!
感谢您的提问。 DRV98xx-Q1系列是为类似的控制/固件概念而设计的。 请参阅以下寄存器映射比较。 HB9-12是 DRV8908-Q1的其他输出通道。 寄存器映射相同、但 DRV8908-Q1具有为 HB9-12保留的区域/空白区域。
正如 Ryan 所提到的、旧版方面也有一些不同。 如果客户使用此功能并且有单独的问题、我们可以提供支持。 该寄存器差异也不那么复杂。
我认为客户应该通过查看我的反馈感到轻松。
此致
森田真也