This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8908-Q1和 DRV8912-Q1之间的软件开发差异

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299524/drv8912-q1-the-difference-of-software-development-between-drv8908-q1-and-drv8912-q1

器件型号:DRV8912-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1

客户已经使用过 DRV8908-Q1并完成了软件开发、但现在我们想推广 DRV8912-Q1以替代现有的 IFx‘s TLE94112。

您能告诉我 DRV8908-Q1和 DRV8912-Q1在软件开发方面有何差异、这 将帮助客户评估 DRV8912-Q1的软件开发工作负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    请在数据表中查找此表、其中列出了 DRV8908和 DRV8912之间的差异。

    该链接带有超链接、因此您可以点击相应部分来跳转至注册映射。

    因此、额外的投入实际上取决于他们目前是如何使用8908-Q1的。  例如、DRV8912中没有"无源 OLD"。  如果他们使用该功能、则该功能在8912中不起作用。  如果他们使用其他 OL 检测模式、则一切都可以正常工作。   

    另一个例子是 PWM 通道数量。  8908中有8个,8912中只有4个。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回复、 我知道您谈论的是硬件方面的差异、但客户想知道的是软件开发方面的差异。 他们希望我们能够在软件开发方面提供一些支持、从而缩短软件开发周期。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DRV98xx-Q1系列是为类似的控制/固件概念而设计的。 请参阅以下寄存器映射比较。 HB9-12是 DRV8908-Q1的其他输出通道。 寄存器映射相同、但 DRV8908-Q1具有为 HB9-12保留的区域/空白区域。

    正如 Ryan 所提到的、旧版方面也有一些不同。 如果客户使用此功能并且有单独的问题、我们可以提供支持。 该寄存器差异也不那么复杂。

    我认为客户应该通过查看我的反馈感到轻松。

    此致

    森田真也