您好、团队成员:
有2个 VM 引脚。
每个电容器分别具有 CVM1和 CVM2、总共4个电容器。
是否建议总共使用4个电容器? 或者我们是否能够将其合并为2个电容器(两个 VM 引脚均为1个 CVM1和1个 CVM2)?
此致、
平田市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
有2个 VM 引脚。
每个电容器分别具有 CVM1和 CVM2、总共4个电容器。
是否建议总共使用4个电容器? 或者我们是否能够将其合并为2个电容器(两个 VM 引脚均为1个 CVM1和1个 CVM2)?
此致、
平田市
尊敬的 David-san:
谢谢你。
让我再解释一下。
如原始问题所示、数据表中总共有2个大容量电容器和2个陶瓷电容器。
是否有可能将其减少到1个大容量电容器和1个陶瓷电容器?
我认为陶瓷电容器必须尽可能靠近 VM 引脚、因此至少需要为每个引脚配备1个陶瓷电容器。
大容量电容器如何?
您是否认为需要2个大容量电容器? 还是1个大容量电容器也是可以接受的?
此致、
平田市