This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:VM 输入电容器

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299638/drv8912-q1-vm-input-capacitor

器件型号:DRV8912-Q1

您好、团队成员:

有2个 VM 引脚。

每个电容器分别具有 CVM1和 CVM2、总共4个电容器。

是否建议总共使用4个电容器? 或者我们是否能够将其合并为2个电容器(两个 VM 引脚均为1个 CVM1和1个 CVM2)?

此致、

平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的平田三:

    两个输入引脚上的两个电容器对于系统的用途不同。 一个是用于储能的大容量电容器、以便在向输入端提供输入阶跃信号时输出电压不会下降。 这些大容量电容器通常是大型电解电容器、用于在进行开关操作时提供稳定的输入电源。 另一个是电流纹波降低、电流纹波通常是有助于降低噪声或纹波的陶瓷电容器。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    谢谢你。

    让我再解释一下。

    如原始问题所示、数据表中总共有2个大容量电容器和2个陶瓷电容器。

    是否有可能将其减少到1个大容量电容器和1个陶瓷电容器?

    我认为陶瓷电容器必须尽可能靠近 VM 引脚、因此至少需要为每个引脚配备1个陶瓷电容器。

    大容量电容器如何?

    您是否认为需要2个大容量电容器? 还是1个大容量电容器也是可以接受的?

    此致、

    平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的平田三:

    只能使用一个大容量电容、只要它对于两个引脚都足够大。 仍然建议为两个 VM 引脚使用两个陶瓷电容器、因为它们要靠近引脚放置并且引脚不彼此相邻。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的回答。 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田市