请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 以下电路使用 DRV8243HQRXYRQ1接缝是可以的
信号作为流量、但输出为 HIZ
DIAG - 0V
SR - 1.01V
Vitrip 1.89V
模式0V
VIPROPI 0V
nSLEEP 3.3V
输入1 3.3V
IN2 0V
DRVOFF 0V
VM -24V

有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下电路使用 DRV8243HQRXYRQ1接缝是可以的
信号作为流量、但输出为 HIZ
DIAG - 0V
SR - 1.01V
Vitrip 1.89V
模式0V
VIPROPI 0V
nSLEEP 3.3V
输入1 3.3V
IN2 0V
DRVOFF 0V
VM -24V

有什么想法吗?
感谢 Jacob 重播、
我已经将 nSLEEP 连接 至微控制器、并在加电500ms 后应用2ms "0"脉冲()。
但钢驾驶员没有唤醒它是错误的时间吗?
我将检查 nFault 信号是否会返回至微控制器、并立即上升 nSLEEP、因为 nFault 上升将有帮助。
我能否 在不对 nFAULT 进行采样的情况下执行这些序列?
是否使用硬件(电容器等)应用唤醒序列?
谢谢。
奥费尔