This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243HQRXYRQ1无法运行 nFault 是"0"

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300433/drv8243-q1-drv8243hqrxyrq1-not-working-nfault-is-0

器件型号:DRV8243-Q1

以下电路使用 DRV8243HQRXYRQ1接缝是可以的

信号作为流量、但输出为 HIZ

DIAG - 0V

SR - 1.01V

Vitrip 1.89V

模式0V

VIPROPI 0V

nSLEEP 3.3V

输入1 3.3V

IN2 0V

DRVOFF 0V

VM -24V

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ofer、  

    您是否发送了 nSLEEP 唤醒/复位脉冲?  这一点在该器件中很常见、  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 重播、

    我已经将 nSLEEP 连接 至微控制器、并在加电500ms 后应用2ms "0"脉冲()。

    但钢驾驶员没有唤醒它是错误的时间吗?  

    我将检查 nFault 信号是否会返回至微控制器、并立即上升 nSLEEP、因为 nFault 上升将有帮助。  

    我能否  在不对 nFAULT 进行采样的情况下执行这些序列?

    是否使用硬件(电容器等)应用唤醒序列?

    谢谢。

    奥费尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ofer、

    nSLEEP 上的复位脉冲需要介于5us 和20us 之间:

    我不知道用硬件实现这一点的方法、但我认为正确的 RC 滤波器可能能够施加5-20us 的脉冲

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jacob、它在将 nSLEEP 脉冲大小减小到5us 后工作。