This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:IQ 问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1300471/drv8718-q1-iq-problem

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户设置 PVDD = 13.5V DVDD = 5V nSLEEP = 0V、并测试 IQ。 他们在 PVDD 引脚上测试了16mA。

我想现在他们在工作模式下运行器件、所以我让他们测试 PVDD/DRAIN/nSLEEP/DVDD 引脚上的电流和电压。

然后切断 DVDD 上的电源线并测试 PVDD+DRAIN 引脚上的电流(将它们连接在一起)、仍是16mA。 它与我们的数据表不匹配。 当 nSLEEP = 0V 时、器件会以睡眠模式运行、Iq 应为几 uA。

您是否可以在 EVM 中将 PVDD/DVDD/nSLEEP 设置为相同的电压并测试 PVDD 中的电流? 以便我可以向他们展示结果。

我是否错过了要检查的东西?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Peter、

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我在运行状态下针对 IPVDD 在14 mA 周围进行了测量、在睡眠模式下在2 mA 周围进行了测量。 明天我将再次检查第二次测量、以确保 PVDD 引脚上没有其他连接。 如果在 PVDD 上除了 DRV 和 FET 之外有任何连接、他们是否还可以在末端进行检查。 我将在执行该测量后向您更新信息。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我会查看他们的原理图、看看其他设备是否与 PVDD 连接。

    此致、

    彼得