您好!
我想知道哪一个公式适用于栅极信号的宽度布线计算。
此致、
尼科斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nikos、
请参阅此应用手册、 具体来说参阅第4节、了解电路板布局的最佳实践。
另外、DigiKey 还提供了一种工具:
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width
此致、
亚拉
您好!
感谢您的答复。 但是、我们在1-2年前与您的同事讨论过这个主题、不幸的是、我找不到该电子邮件。 主要注意事项是、如果 IDRIVENP 设置设置为120mA、那么在栅极布线电感较高的情况下、方程 V=LDI/dt 会由于非常小的 dt 而导致布线上产生高电压。 因此、我需要对迹线的电感保持谨慎、但我不确定能否在 Digi-Key 上找到此类信息。
国王耐磨条、
尼科斯
您好、Nikos、
我与我的团队讨论了您的问题、 我们无法提供" drv8304上的 GHx 和 GLx 引脚布线可接受的电感"。 我们可以建议的最好方法是将该电感保持在尽可能低的水平。
如果您想知道 drv8304上的 GHx 和 GLx 引脚的电感是多少、那么我们也没有遗憾的信息。
最后 我们得出的结论是、这些布线和引脚上的电感应尽可能小、否则未来可能会出现问题。
此致、
亚拉