This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:如何计算栅极信号布线的宽度?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296825/drv8304-how-to-calculate-the-width-of-gate-signal-traces

器件型号:DRV8304

您好!

我想知道哪一个公式适用于栅极信号的宽度布线计算。

此致、

尼科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    请参阅此应用手册、  具体来说参阅第4节、了解电路板布局的最佳实践。

    另外、DigiKey 还提供了一种工具:  

    https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 但是、我们在1-2年前与您的同事讨论过这个主题、不幸的是、我找不到该电子邮件。 主要注意事项是、如果 IDRIVENP 设置设置为120mA、那么在栅极布线电感较高的情况下、方程 V=LDI/dt 会由于非常小的 dt 而导致布线上产生高电压。 因此、我需要对迹线的电感保持谨慎、但我不确定能否在 Digi-Key 上找到此类信息。

    国王耐磨条、

    尼科斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    我必须和我的团队讨论这一点、我很快就会提供最新信息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    根据经验、您可以使用以下公式来估算迹线的电感:  20nH/2.5cm。

    该计算不 用于获取 迹线的精确电感、因为  厚度、宽度、长度和材料等其他因素会影响电阻、电容和电感、因此这只是一个估算值。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、感谢您的答复、但我发布了另一个问题。

    我询问了 drv8304上的 GHx 和 GLx 引脚布线的可接受电感。  

    此致、

    尼科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    我与我的团队讨论了您的问题、 我们无法提供" drv8304上的 GHx 和 GLx 引脚布线可接受的电感"。 我们可以建议的最好方法是将该电感保持在尽可能低的水平。  

    如果您想知道  drv8304上的 GHx 和 GLx 引脚的电感是多少、那么我们也没有遗憾的信息。

    最后 我们得出的结论是、这些布线和引脚上的电感应尽可能小、否则未来可能会出现问题。

    此致、

    亚拉