大家好、
使用 DRV8701P 芯片、IN1为高电平、IN2为低电平、电机空载运行。 MOS 管栅极非常高、为1.6A。 电机负载4.2A 电流、Ichop 设置为6A。
问题:栅极将具有常规 PWM 波形。
客户觉得这是由于芯片内部的自动调整所致。 如果是、您能否帮助分享调整方法或纪律? 负载电流还未达到 IchOP、芯片内部稳压应该无法正常工作、对吧?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 DRV8701P 芯片、IN1为高电平、IN2为低电平、电机空载运行。 MOS 管栅极非常高、为1.6A。 电机负载4.2A 电流、Ichop 设置为6A。
问题:栅极将具有常规 PWM 波形。
客户觉得这是由于芯片内部的自动调整所致。 如果是、您能否帮助分享调整方法或纪律? 负载电流还未达到 IchOP、芯片内部稳压应该无法正常工作、对吧?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Keerthi:
感谢您的支持。
您能告诉我示波器捕获对应的内容吗
这是预驱动 GH 端口的波形。 根据编程的程序、GH 应始终拉至高电平、但实际上 GH 部分拉至低电平、从而导致 MOS 关断。 然后 IchOP 增加至10A、GH 在4.3A 负载下良好、并始终被上拉。
谢谢。此致、
切里
尊敬的 Keerthi:
感谢您的澄清。
他们是否可以使用我们的 EVM 试用此版本以了解其电路板是否存在问题。
它们没有 EVM、因此无法尝试。
他们能否采集他们的 IN1和 IN2波形以确保它们也是真正的100%和0%占空比。 [/报价]请参阅波形:
无负载时的波形如下所示:
重负载条件下的波形如下所示:
重负载条件下的放大波形如下图:
谢谢。此致、
切里