This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:发生 OCP 时进行 OL 检测

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1299186/drv8889-q1-ol-detection-when-ocp-happen

器件型号:DRV8889-Q1

DRV8xx 团队、您好!

我收到了客户的问题(Hitachi / Astemo:OEM 是丰田)

当 OCP 激活并关闭 FET 时、DRV8889是否会检测到"开路负载"?
根据数据表、DRV8889在 IOL 持续超过 tol 时检测到 OL。
即使 FET 与 OCP 关断、DRV 是否仍检测到 OL?

(我在此处找到类似信息)
e2e.ti.com/.../4721238

如果您符合 OCP 条件以避免该错误、请告知我们。

此致、
TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toosh-San、

    只要 OL 检测处于活动状态、绕组电流为零、而驱动器处于活动状态的时间超过 tol、它就会报告 OL、如数据表中所述。 正常情况下、这可能发生在数据表中提到的特定电角度。

    由于这个原因、一个 OCP 事件将使绕组电流为零并将触发 OL。 这是无法避免的、除非禁用 OL 是没有意义的。

    您在不同的 OL 检测现象中提到的 e2e、即使存在实际 OL、也不会报告 OL。 对于步进驱动器正常运行下的低阶跃电流、会发生这种情况。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    谢谢您的评论、让我再问您一个问题。

    在数据表的说明中、"在全步进模式下不会出现这种情况、因为线圈电流从不为零"
    即使是全步进模式、当发生 OCP 时(关闭 FET)绕组电流也会变为零。
    根据您的意见、我们知道每个电流为零的条件都可能标记 OL 故障。 是这样吗?

    此致、
    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toosh-San、

    是的、这是正确的。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    请给我你的帮助一个小提示,因为这个问题可能涉及 OEM ...
    我们想知道检测开路负载的条件。

    1) 1)当 DRVOFF=1 (高电平)时、FET 关断。 它是否仍然有效 OL 检测?
    2) 2)当 TSD 时、FET 也会关断。 它是否仍然有效 OL 检测?

    我想,这是"不"两个。

    此致、
    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toosh-San、

    1) 1)当 DRVOFF = 1时、将禁用完整的 H 桥、不会检测到 OL 检测。 但是、分度器和数字逻辑仍在运行、这意味着当存在阶跃输入时、分度器将保持前进。 分度器可能无法停止在45度电角位置、而是停止在其中一个绕组可能为0的位置。 如果当 DRVOFF 变为0且 OL 被启用时、发生此情况、则可能报告错误 OL。 这只是为了记住。

    2) 2)请参阅以下数据表中的"故障条件摘要"。 在 TSD 期间、分度器和数字逻辑仍在运行。 我正在向我们的设计团队验证 OL 是否会在 TSD 事件期间被屏蔽。 我会在我的星期一或星期二知道这一点。 即使这是真、因为分度器和数字器正在运行、分度器可能会前进到零电流位置、并且当 TSD 条件在冷却后消失时、可能会导致 OL。 因此、在设计时需要考虑这些条件。

      

    客户当前是否遇到特定问题? 如果您可以获得具体问题的描述、我们可以进行分析并提供针对客户问题情况的反馈。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    让我确认 OL 检测机制。
    1) 1)下面显示了 OL 和反射到 OL 寄存器的时序图。 请检查我的理解是否正确。

    2) OL 恢复
    在"故障条件汇总"中、OL 仅报告、H 桥正常运行。
    而7.3.11.4开路负载检测(OL)表示危急情况 CLR_FLT 位。
    总之、即使发生 OL 和 nFault 驱动为低电平、但 H 桥仍然正常。 是这样吗?

    3) 3)负载电流阈值(IOL)为30mA 典型值。 分级电流方向 IOL <-30mA、正确吗?


    此致、
    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toosh-San、

    1.是的,你的理解是正确的。

    2."总之,即使发生了 OL 和 nFault 驱动为低电平,但 H 桥仍然正常工作。 是真的吗?" 是的、这是该行为。 除非完成 CLR_FLT、否则新故障将无法在 nFAULT 上产生边沿。  除此之外、电桥将如上所述正常运行。

    3.正确。

    此致、Murugavel