DRV8xx 团队、您好!
我收到了客户的问题(Hitachi / Astemo:OEM 是丰田)
当 OCP 激活并关闭 FET 时、DRV8889是否会检测到"开路负载"?
根据数据表、DRV8889在 IOL 持续超过 tol 时检测到 OL。
即使 FET 与 OCP 关断、DRV 是否仍检测到 OL?
(我在此处找到类似信息)
e2e.ti.com/.../4721238
如果您符合 OCP 条件以避免该错误、请告知我们。
此致、
TI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8xx 团队、您好!
我收到了客户的问题(Hitachi / Astemo:OEM 是丰田)
当 OCP 激活并关闭 FET 时、DRV8889是否会检测到"开路负载"?
根据数据表、DRV8889在 IOL 持续超过 tol 时检测到 OL。
即使 FET 与 OCP 关断、DRV 是否仍检测到 OL?
(我在此处找到类似信息)
e2e.ti.com/.../4721238
如果您符合 OCP 条件以避免该错误、请告知我们。
此致、
TI
您好、Toosh-San、
只要 OL 检测处于活动状态、绕组电流为零、而驱动器处于活动状态的时间超过 tol、它就会报告 OL、如数据表中所述。 正常情况下、这可能发生在数据表中提到的特定电角度。

由于这个原因、一个 OCP 事件将使绕组电流为零并将触发 OL。 这是无法避免的、除非禁用 OL 是没有意义的。
您在不同的 OL 检测现象中提到的 e2e、即使存在实际 OL、也不会报告 OL。 对于步进驱动器正常运行下的低阶跃电流、会发生这种情况。
此致、Murugavel
您好、Toosh-San、
1) 1)当 DRVOFF = 1时、将禁用完整的 H 桥、不会检测到 OL 检测。 但是、分度器和数字逻辑仍在运行、这意味着当存在阶跃输入时、分度器将保持前进。 分度器可能无法停止在45度电角位置、而是停止在其中一个绕组可能为0的位置。 如果当 DRVOFF 变为0且 OL 被启用时、发生此情况、则可能报告错误 OL。 这只是为了记住。
2) 2)请参阅以下数据表中的"故障条件摘要"。 在 TSD 期间、分度器和数字逻辑仍在运行。 我正在向我们的设计团队验证 OL 是否会在 TSD 事件期间被屏蔽。 我会在我的星期一或星期二知道这一点。 即使这是真、因为分度器和数字器正在运行、分度器可能会前进到零电流位置、并且当 TSD 条件在冷却后消失时、可能会导致 OL。 因此、在设计时需要考虑这些条件。
客户当前是否遇到特定问题? 如果您可以获得具体问题的描述、我们可以进行分析并提供针对客户问题情况的反馈。 谢谢。
此致、Murugavel
您好 Murugavel:
让我确认 OL 检测机制。
1) 1)下面显示了 OL 和反射到 OL 寄存器的时序图。 请检查我的理解是否正确。

2) OL 恢复
在"故障条件汇总"中、OL 仅报告、H 桥正常运行。
而7.3.11.4开路负载检测(OL)表示危急情况 CLR_FLT 位。
总之、即使发生 OL 和 nFault 驱动为低电平、但 H 桥仍然正常。 是这样吗?

3) 3)负载电流阈值(IOL)为30mA 典型值。 分级电流方向 IOL <-30mA、正确吗?
此致、
TI