请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8818 大家好、
当步进电机的静态扭矩为8818驱动时、客户打算使用电流钳位来测量线圈电流、但测量的静态扭矩电流不符合预期。
此设计具有静态扭矩电流 Vref = 0.6V、手册计算出的相应电流应为0.75A。 在实际测量中、Vref 的电压值无一例外是0.6V、但是没有测量到0.75A 的电流。
更多信息:
- 工作扭矩线圈电流为1.8A、测量结果符合预期。
- 电流钳位校准确认正确。
- 为了验证测量方法是否正确、客户还针对其他项目测量了8818芯片静态扭矩电流、并且按照设计预期进行了测量。


您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里