请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 您好、应用团队:
我们有一些 DRV8245H-Q1问题、您能否评论一下? 谢谢!
(1) DRV8245 ISNS1和 ISNS2是否有任何电流比较保护控制算法? 例如:如果 ISNS1 < ISNS2,那么 DRV8245是否有任何保护?
(2)如果问题1的答案是"否",那么我们唯一想同时获得 ISNS1和 ISNS2的方法是使用 IPROPI 引脚获得电流比值,我是正确的吗?