This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245HQPWPRQ1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302488/drv8245-q1-drv8245hqpwprq1

器件型号:DRV8245-Q1

您好、应用团队:

  我们有一些 DRV8245H-Q1问题、您能否评论一下? 谢谢!  

(1) DRV8245 ISNS1和 ISNS2是否有任何电流比较保护控制算法? 例如:如果 ISNS1 < ISNS2,那么 DRV8245是否有任何保护?   

  

(2)如果问题1的答案是"否",那么我们唯一想同时获得 ISNS1和 ISNS2的方法是使用 IPROPI 引脚获得电流比值,我是正确的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    谢谢您的支持。 1)的答案是否定的。 2) 2)是的、您的理解是正确的。  

    此致、Murugavel