请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8262EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8262、
大家好!
我需要您的帮助、因为我最近拿到了一个 DRV8262EVM 板。 它运行得很好、直到我不知道为什么、器件(DRV8262)开始发热很多而没有理由(电机工作正常)、然后我遇到了故障。
现在不可能清除这个故障、而且我尝试给它加电时我的电源短路了(但它在未通电时没有短路)、而且即使我施加0.20V 的电压也短路了!
你能给我一个手这? 非常感谢。
我正在使用 LOCATD GUI 1.0.2
此致、
Mehdi Abdelmoula