This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:通电时无法清除故障和电源短路

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302494/drv8262evm-impossible-to-clear-fault-and-supply-shorted-when-powered

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8262

大家好!  

我需要您的帮助、因为我最近拿到了一个 DRV8262EVM 板。 它运行得很好、直到我不知道为什么、器件(DRV8262)开始发热很多而没有理由(电机工作正常)、然后我遇到了故障。

现在不可能清除这个故障、而且我尝试给它加电时我的电源短路了(但它在未通电时没有短路)、而且即使我施加0.20V 的电压也短路了!

你能给我一个手这? 非常感谢。  

我正在使用 LOCATD GUI 1.0.2

此致、

Mehdi Abdelmoula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    感谢您在该论坛中发帖。 用于测试的 VM 电源是什么以及电机运行电流是多少? 我假设电机是在机械空载条件下测试的。 似乎您损坏了驱动器、但电机立即以100%占空比运行。 负载突降可能会将 VM 电源泵送到安全运行电平之外、或者浪涌瞬变可能没有得到适当缓解并损坏器件。

    您有两种选择。 1) 1)您可以从 TI 网上商店申请 DRV8262样片并重新设计 EVM -这是假设 EVM 没有其他损坏、或者2)请求 RMA、将此 EVM 返回给供应商并获取替代产品。

    此致、Murugavel