您好!
我愿意根据数据表中提供的详细信息创建 ULC1001封装
我很难理解 数据表第7页和第8页中提供的指南。
根据我理解的来源(0、0)、这是此部件的中心、但是我不明白例如、对于引脚1、2 X 1.663的含义(对于所有其他引脚相同)
或者、例如、对于引脚20、有28X 和两个选项0.35和0.15。为什么存在两个值、是否为公差? 为什么不使用通常的+-特定值表示法、这种方法被广泛使用? 28是什么?
即使对于整体尺寸、也有2个值5.1和4.9为什么不是5和+/- 0.1?
您能否提供有关此数据表的一些详细信息? 我没有遇到与 TI 前一部分有关的问题、但这是一个有点新的问题。
谢谢