This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:封装设计问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1301385/ulc1001-footprint-design-issue

器件型号:ULC1001

您好!

我愿意根据数据表中提供的详细信息创建 ULC1001封装

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ulc1001.pdf?ts = 1702020934670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FULC1001

我很难理解 数据表第7页和第8页中提供的指南。

根据我理解的来源(0、0)、这是此部件的中心、但是我不明白例如、对于引脚1、2 X 1.663的含义(对于所有其他引脚相同)

或者、例如、对于引脚20、有28X 和两个选项0.35和0.15。为什么存在两个值、是否为公差? 为什么不使用通常的+-特定值表示法、这种方法被广泛使用? 28是什么?

即使对于整体尺寸、也有2个值5.1和4.9为什么不是5和+/- 0.1?

您能否提供有关此数据表的一些详细信息? 我没有遇到与 TI 前一部分有关的问题、但这是一个有点新的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我将与我们的 包装团队联系、并最迟在下周中旬向您提供最新消息。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。 2x 或后面跟 x 的任意数字指有多少引脚具有该测量值。 对于左侧和顶部的2倍引脚、测量是指引脚与中心的距离。 之所以有2倍、是因为与其直接交叉的引脚与中心的距离相同。 例如:

    对于使用28x 进行测量、它测量的是引脚的宽度、规定28个引脚具有该宽度。 对于具有两个值的测量、您是正确的、这是带有容差的测量值。 有些器件具有这种表示法、有些器件具有+-表示法。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特