This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:关于下冲

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302502/drv8426-regarding-undershoot

器件型号:DRV8426

大家好、支持团队。

在下图中、我的理解是否正确?

如果是、则死区时间期间测得的体二极管 VF 值为1.06V、这是令人无法理解的超过1V 的原因。

此外、由于这超过了绝对最大额定值、这是否被视为一个问题?

测量点靠近器件的输出端子 AOUT1、因此我认为它不会依赖于布局。

主要参数如下。

Rs = 25 Ω

Ls = 42mH

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如果是、则死区时间期间测得的体二极管 VF 值为1.06V、超过1V 是令人无法理解的原因。" 您的理解是正确的。 42mH 是一种非常高的电感、步进电感的典型电感低于10mH、许多电感低于5mH。 在这种情况下、由于电感产生的反冲电压较高、FET 的体二极管不够快。 如果您希望缓解这种情况、请 在 FET 上使用四个额外的快速肖特基二极管、以帮助符合器件的绝对最大规格。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    感谢您的意见。

    我很了解。

    谢谢!

    此致、

    千兆