请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8426 大家好、支持团队。
在下图中、我的理解是否正确?
如果是、则死区时间期间测得的体二极管 VF 值为1.06V、这是令人无法理解的超过1V 的原因。
此外、由于这超过了绝对最大额定值、这是否被视为一个问题?
测量点靠近器件的输出端子 AOUT1、因此我认为它不会依赖于布局。
主要参数如下。
Rs = 25 Ω
Ls = 42mH
此致、
千兆