This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:感测 FET 是否会感测流经低侧 FET 体二极管的电流?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1298289/drv8316-will-the-sense-fet-sense-the-current-flowing-through-the-body-diode-of-the-low-side-fet

器件型号:DRV8316

1) 1) 我可以理解、如果电流通过低侧 FET 旁边的感应 FET 流过主路径、则可以感应电流。 感测 FET 是否会感测流经低侧 FET 体二极管的电流?

2) 2)高侧或低侧 FET 打开,电流是否可以从源极引脚流向漏极引脚? 显然、它可以将 源极引脚流至漏极引脚流过体二极管(图 b)。 它是否能够流过主路径(图 c)?  从 器件数据表第41页提取的图 c 中、我们知道可以做到。 但它与我常见的 N-MOSFET 经历不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    1) 1)感测 FET 主要设计用于感测流经主路径的电流、而不是低侧 FET 的体二极管。 原因是、该二极管通常在换向周期的某些阶段中续流、并且可能不是感应 FET 监控的初级电流的一部分。

    2) 2)当高侧或低侧 FET 接通时、电流可以通过体二极管和主路径从源极引脚流向漏极引脚。  主路径是指 FET 导通时形成的传导通道、允许电流沿传统方向流动、这与体二极管相反、体二极管允许电流在 FET 关断时反向流动。 此行为可能与 N-MOSFET 的常见体验看起来不同、但它与电路和设计的细节一致。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "感应 FET 主要用于感应流经主路径的电流"。

    您的意思是、如果体二极管有电流、检测 FET 无法检测到电流?

    问题2回答得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    当我提到感应 FET 主要设计为感应流经主路径的电流时、它的主要作用是监控在 FET 导通时流经其形成的导通通道的电流。

    虽然检测 FET 可能会检测到体二极管的某些特性、但它的主要功能是测量主路径中的电流。 流过体二极管的电流可能无法准确地检测、因为检测 FET 经过优化、可在换向期间监控初级电流。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当低侧 FET 导通时、电流通过主路径从源极引脚流向漏极引脚时、可以感应 FET 准确地感应电流吗?

      只要打开 MOSFET、PMOS 或 NMOS 是否允许电流从(D 到 S)和(S 到 D)流动? 它是否符合电路理论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    我很快就会更新您的答案。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    当低侧 FET 打开且电流通过主路径从源极引脚流向漏极引脚时、可以感应 FET 准确地感应电流吗?

    SENSE FET 可以准确测量从源极流至漏极引脚的主要路径中的电流。 这样可精确监控电机相位内的电流、从而实现有效控制和换向。

      只要 MOSFET 打开,PMOS 或 NMOS 是否允许电流从(D 到 S)和(S 到 D)流动? 它是否符合电路理论?

    是的、PMOS 和 NMOS 晶体管在它们打开时都允许电流双向流动(从漏极到源极和从源极到漏极)。 电流的方向取决于施加的电压和晶体管的配置。

    如果您有任何其他问题、请在 E2E 论坛中查看或发布另一个问题、我将结束此主题。

    谢谢!

    亚拉