1) 1) 我可以理解、如果电流通过低侧 FET 旁边的感应 FET 流过主路径、则可以感应电流。 感测 FET 是否会感测流经低侧 FET 体二极管的电流?
2) 2)高侧或低侧 FET 打开,电流是否可以从源极引脚流向漏极引脚? 显然、它可以将 源极引脚流至漏极引脚流过体二极管(图 b)。 它是否能够流过主路径(图 c)? 从 器件数据表第41页提取的图 c 中、我们知道可以做到。 但它与我常见的 N-MOSFET 经历不同。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) 1) 我可以理解、如果电流通过低侧 FET 旁边的感应 FET 流过主路径、则可以感应电流。 感测 FET 是否会感测流经低侧 FET 体二极管的电流?
2) 2)高侧或低侧 FET 打开,电流是否可以从源极引脚流向漏极引脚? 显然、它可以将 源极引脚流至漏极引脚流过体二极管(图 b)。 它是否能够流过主路径(图 c)? 从 器件数据表第41页提取的图 c 中、我们知道可以做到。 但它与我常见的 N-MOSFET 经历不同。

尊敬的 Xiang:
1) 1)感测 FET 主要设计用于感测流经主路径的电流、而不是低侧 FET 的体二极管。 原因是、该二极管通常在换向周期的某些阶段中续流、并且可能不是感应 FET 监控的初级电流的一部分。
2) 2)当高侧或低侧 FET 接通时、电流可以通过体二极管和主路径从源极引脚流向漏极引脚。 主路径是指 FET 导通时形成的传导通道、允许电流沿传统方向流动、这与体二极管相反、体二极管允许电流在 FET 关断时反向流动。 此行为可能与 N-MOSFET 的常见体验看起来不同、但它与电路和设计的细节一致。
此致、
亚拉
尊敬的 Xiang:
当低侧 FET 打开且电流通过主路径从源极引脚流向漏极引脚时、可以感应 FET 准确地感应电流吗?
SENSE FET 可以准确测量从源极流至漏极引脚的主要路径中的电流。 这样可精确监控电机相位内的电流、从而实现有效控制和换向。
只要 MOSFET 打开,PMOS 或 NMOS 是否允许电流从(D 到 S)和(S 到 D)流动? 它是否符合电路理论?
是的、PMOS 和 NMOS 晶体管在它们打开时都允许电流双向流动(从漏极到源极和从源极到漏极)。 电流的方向取决于施加的电压和晶体管的配置。
如果您有任何其他问题、请在 E2E 论坛中查看或发布另一个问题、我将结束此主题。
谢谢!
亚拉