请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8242-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8424
您好的专家
我想使用 DRV8424控制电机或 螺线管。 根据我的狭隘知识、如果我想 准确 地控制电机转速或准确地控制螺线管的电流、我认为我们需要向器件发送高分辨率 PWM。
例如、 换句话说、器件需要 识别/响应50%和50.1%之间的差异。
Q1: 输入 PWM 信号器件能够识别的精度范围是多少?
Q2:数据表中列出了什么参数/规格来表明可以 识别输入 PWM 信号精度?