主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1、 DRV8245-Q1、DRV8244-Q1 、DRV8703-Q1、 DRV8262、 DRV8262-Q1
您好!
我们计划使用 DRV8705-Q1驱动 8A (apx)的有刷直流电机。
需要对以下几点进行澄清。
1) 1)系统为24伏、同样直接为 H 桥供电、在考虑负载突降情况后、是否建议在24V 系统中使用 DRV8243-Q1in?
2) 2)如果我们无法在24V 系统中直接使用 DRV8243-Q、那么在24 VoT 系统中驱动 BDC 的更好选择。