请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 主题中讨论的其他器件:DRV832X、 DRV8300
42V 为8320H 供电。 当 DRV8320H 模拟上管上的高侧 MOS 短路时、它会触发队列电路保护、8320H 进入休眠模式。 此时、驱动器 IC 的大部分功能已被禁用、但实际静态电流已增加近50mA。 测得的从 SHx 进入驱动器 IC 的电流为17.7mA (使用万用表串联到 SHx 电路)。 SHA、SHB 和 SHC 对应的总电流为17.7mA× 3 = 53.1mA。 但是、在阅读规格书时未找到可以生成该电流的电路。 如果 VM 继续使 SHx 短路、驱动器 IC 将发热至130 ℃。 这种现象背后的机制是什么?