This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:高侧 MOS 短路时芯片升温严重

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295298/drv8320-the-chip-heats-up-severely-when-high-side-mos-short-circuit

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件:DRV832XDRV8300
42V 为8320H 供电。 当 DRV8320H 模拟上管上的高侧 MOS 短路时、它会触发队列电路保护、8320H 进入休眠模式。 此时、驱动器 IC 的大部分功能已被禁用、但实际静态电流已增加近50mA。 测得的从 SHx 进入驱动器 IC 的电流为17.7mA (使用万用表串联到 SHx 电路)。 SHA、SHB 和 SHC 对应的总电流为17.7mA× 3 = 53.1mA。 但是、在阅读规格书时未找到可以生成该电流的电路。 如果 VM 继续使 SHx 短路、驱动器 IC 将发热至130 ℃。 这种现象背后的机制是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhipeng:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖。

    我们的团队目前因美国节假日而不在办公室、我们将在下周回来。
    请预计您的问题会延迟回答、并在此分享可能对分析有帮助的其他详细信息。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhipeng:

    DRV832x 器件的建议最大输入为60V、但这包括+/-20%的建议余量。 该余量旨在支持由于 BEMF 或制动而导致的系统电压增加。 我们预计系统的 VM/VDRAIN 在制动或类似情况下可能会增加、因此您的42V 电压可能 升至60V 建议限值以上、并对驱动器造成损坏。

    我建议降低您提供的电压或切换到 DRV8300或 DRV835x 系列。 请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhipeng、您好!

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请按"这已解决我的问题"按钮获取任何答案。

    如果您有任何其他问题、请随时发布另一个 E2E 问题、否则、我将关闭此主题帖。

    此致、

    亚拉