您好、TI 成员
当 使用 DRV8353驱动 MOS 时,发现高侧 MOS 的上升时间不同于低侧 MOS ,
我设置了 高侧 MOS 和低侧 MOS 的 IDRIVEP 和 IDRIVEN 相同;
低侧 MOS VGS 波形:

--高侧 MOS VGS 波形

如您所见,VGS 电压 从零上升到 米勒平台电压,,这是不同的
请帮助我
详细说明,请检查附件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我没有添加任何内容
PLZ 检查以下 sch
您好!
我和我的团队讨论了您的问题、但我们对原理图的这一部分有一点担心:

您是同时为 VM 提供12V 和48V 电压、还是电阻器 R194未组装?
我们还得出结论:IDRIVE 设置可能过低、可能无法足够快地达到所需的电流、从而正确打开 MOSFET。 您是否厌倦了提高 IDRIVE 设置? 结果如何?
请尝试增加 IDRIVE 并尝试各种 IDRIVE 设置、如果这对您的问题没有帮助、请提供以下信息:
电荷泵波形
VGLS 波形
和低侧栅极电流波形、
此致、
亚拉