This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 -栅极驱动电流强度相同、但 MOS-GS 上升波形不同

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1288904/drv8353-drv8353--same-gate-drive-current-strength-but-mos-gs-rise-waveform-is-different

器件型号:DRV8353

您好、TI 成员

当 使用 DRV8353驱动 MOS 时,发现高侧 MOS 的上升时间不同于低侧 MOS ,  

 我设置了 高侧 MOS 和低侧 MOS 的 IDRIVEP 和 IDRIVEN 相同;

低侧 MOS VGS 波形:

--高侧 MOS  VGS 波形

如您所见,VGS 电压 从零上升到 米勒平台电压,,这是不同的

请帮助我

详细说明,请检查附件

e2e.ti.com/.../GS_2D00_waveform.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HS MOSFET 栅极上的电容是否比 LS MOSFET 栅极上的电容更高? 与另一个 FET 相比、一个 FET 的导通时间更慢意味着栅极电流更小(栅极驱动路径中的阻抗更高)或栅极输入电容增加(CGD、Cgs)。 也可能是寄生电容、HS MOSFET 是否比 LS MOSFET 具有更长的栅极路径?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    -我不 在高侧 MOS 中添加更多的电容或电阻,原理图是一样的

    -检查 pic 如下:你可以看到

    1:Vgs 从零上升到米勒平坦的时间 几乎相同 ,所以我们可以得到帕拉尼电容几乎相同——

    2:区别在于米勒区域所用的时间、 高侧米勒平台的波形有一点震荡-

     

    请再次检查,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您正在使用的 MOSFET?

    谢谢!

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    MOS 类型: IPT012N08N5、我在上面的 PPT 中提及

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    您是否在系统中使用了任何钳位二极管?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我没有添加任何内容  

    PLZ 检查以下 sch

      e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1--16_5F00_DRV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    给我大约一周的时间、以便我可以与我的团队讨论此问题、并向您提供最新情况。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  期待好消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图后、VDRAIN 与 VCP 的连接似乎不是最佳的。 使用 EVM 原理图是验证您自己原理图中的一些内容的一种很好的方法。  

    VDRAIN 直接连接到 VCP 而不连接到 VM (看起来可能像这样、但它不与 VM 共享一个节点)、解决此问题后、查看问题是否仍然存在。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,‘s 我没有找到与 EVM 不同的内容,在 EVM 中,VDRAIN 也连接到 VM

    VM 还可以通过2种方式供电,一种是电机供电,另一种是低电压供电,在我的 sch, VM 是电机供电

    请帮助我重新检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和我的团队讨论了您的问题、但我们对原理图的这一部分有一点担心:

    您是同时为 VM 提供12V 和48V 电压、还是电阻器 R194未组装?

    我们还得出结论:IDRIVE 设置可能过低、可能无法足够快地达到所需的电流、从而正确打开 MOSFET。 您是否厌倦了提高 IDRIVE 设置? 结果如何?

    请尝试增加 IDRIVE 并尝试各种 IDRIVE 设置、如果这对您的问题没有帮助、请提供以下信息:

    电荷泵波形

    VGLS 波形

    和低侧栅极电流波形、

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请按"这已解决我的问题"按钮获取任何答案。

    如果您有任何其他问题、请随时发布另一个 E2E 问题、否则、我将关闭此主题帖。

    此致、

    亚拉