DRV10983使用吊扇、电路板保持在60度温度。 我正在读取故障代码寄存器(地址- 0x1E)、状态寄存器(地址- 0x10)、速度命令寄存器(0x1B)、速度命令寄存器(0x1C)。
DRV10983持续运行一段时间后、检测到过热并突然发现速度命令缓冲区值为255、即使我的速度命令远小于该值。 电机将在110ms 内重启、并立即清除过热标志、但速度命令缓冲值非常异常。 为什么仅针对一个实例发生热关断、并且速度命令缓冲器值异常?

FC:故障代码寄存器
Temp:状态寄存器
SPDCMD:速度命令寄存器
SPDCMDBUF:速度命令缓冲器寄存器。