This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:过热反馈异常

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293564/drv10983-over-temperature-feedback-abnormal

器件型号:DRV10983

DRV10983使用吊扇、电路板保持在60度温度。 我正在读取故障代码寄存器(地址- 0x1E)、状态寄存器(地址- 0x10)、速度命令寄存器(0x1B)、速度命令寄存器(0x1C)。  

DRV10983持续运行一段时间后、检测到过热并突然发现速度命令缓冲区值为255、即使我的速度命令远小于该值。 电机将在110ms 内重启、并立即清除过热标志、但速度命令缓冲值非常异常。 为什么仅针对一个实例发生热关断、并且速度命令缓冲器值异常?

FC:故障代码寄存器

Temp:状态寄存器

SPDCMD:速度命令寄存器

SPDCMDBUF:速度命令缓冲器寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    发生热关断时的相电流是多少。 当芯片温度超过150C 时、热关断发生并以10C 的滞后恢复。

    是否可以检查器件上从低速开始升高并逐渐升高的温度?  

    当发生关断时、器件会切断输出、从而可能导致在最高速度条件下发生能量反冲。  

    您是否可以在关断时捕获电源、在器件 VCC 上进行探测并了解温度?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 和1.8V 电流波形

    黄色- 3.3V、绿色- 1.8V 和蓝色-相电流

    24V 电源的波形和相电流  

    在这里、黄色-24V 电源和红色相电流

    我们使用热像仪测量了 DRV 的温度、该温度约为119摄氏度(60摄氏度下的室  )。

     当温度达到150摄氏度时、是否应该关闭温度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    为了验证您是否可以低速运行电机、以便在这种情况下结温不会变化太大、从而提高温度室的温度。

    在60度的温度下、它本身会逐渐上升到更高的速度、并通过热成像仪跟踪温度上升情况。 缓慢更改速度命令并监控。

    您能确认吗?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!  

    我把风扇保持在低速状态、它消耗了20W 的功率、鼓风机在85摄氏度、一切都正常(55摄氏度、室内)。  

    之后、我保持全速运行、消耗的功率为36W、运行25分钟后、触发了温度关断、DRV 的温度为131摄氏度。 (55度室)。 所有温度均在热像仪中测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    让我们尝试找出可能的结温的近似值。

    近似结温升高将是环境、结点=环境+ 功率(W)*结至环境热阻(结至外壳底部+外壳至环境(PCB)底部)

    高于150°C 时会发生热关断。 您是否知道 PCB 热阻?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我不了解结至环境热阻。 如何测量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    您可以参阅产品说明书参数表、

    谢谢、此致、

    文卡塔德里