This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:是否可以使用 DRV8952替换 ADI MAX22200和 MAX22216

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304489/drv8952-could-i-use-drv8952-replace-the-adi-max22200-and-max22216

器件型号:DRV8952

团队成员

我建议客户使用 DRV8952来代替 MAX22200和 MAX22216。

您能帮我检查一下我的观点是否正确吗?

1. MAX22216具有"柱塞检测功能"- 仅可使用电流检测和算法完成 DRV8952?

2.  MAX22216 有"电感检测", 用于检测局部阻塞。  我们的芯片无法做到?

或者我们是否有其他方式建议客户完成上述功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1."MAX22216具有"柱塞检测功能"- 仅可使用电流检测和算法完成 DRV8952?"。 是的、这是可以实现的。  

    2."MAX22216 具有"电感检测"- 用于检测局部阻塞。  我们的芯片无法做到?"。 竞争器件具有交流激励和电感测量功能。 我们不这么做。  禁用 H 桥时(HiZ)、客户可以使用外部 MCU 构建外部交流激励和电感测量。

    竞争器件也由 SPI 控制。 DRV8952使用 MCU 的 GPIO 进行硬件控制。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近、客户会比较 ADI 和我们的 DRV IC。  下面我要说服客户使用我们的芯片。

    您认为最好哪个是 DRV8952 PK MAX22216和 MAX22200、您有更好的建议吗?

    此外、您有没有一些幻灯片显示如何  在 TI 芯片或解决方案中完成"柱塞检测功能"或"电感检测"。 我将尽我所能将其推广给客户。 我的电子邮件: tony-liu@ti.com

    非常感谢。

    如果没有、我将画出一个粗略的图表、并请为我回顾一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们可以通过电子邮件进行同步。 请关闭此主题。 谢谢。

    此致、Murugavel