请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 您好、先生!
我想问,我有以下(DRV 板+ Launchpad ),这也提到了。
您能否为您推荐合适的电机、即使我有1000W 集线器电机、并根据用户指南直至 DMC 4级尝试旋转它、但它不能为我们提供满意的结果、因此我们感到困惑、 由于我们使用的是30V、30A ps、并且我们的电机额定值为26极对、48V、10A、这就是电源问题。
请推荐与 DRV83板相匹配的电机。