This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:LaunchPAD-F280025C:适用的电机

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306254/drv8353rs-evm-launchpad-f280025c-suitable-motor

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好、先生!

我想问,我有以下(DRV 板+ Launchpad ),这也提到了。

您能否为您推荐合适的电机、即使我有1000W 集线器电机、并根据用户指南直至 DMC 4级尝试旋转它、但它不能为我们提供满意的结果、因此我们感到困惑、 由于我们使用的是30V、30A ps、并且我们的电机额定值为26极对、48V、10A、这就是电源问题。

请推荐与 DRV83板相匹配的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    Unknown 说:
    用户指南到 DMC 级别4,但它没有给我们满意的结果

    这句话是什么意思? 您是否能够使电机旋转? 结果令人不满意的情况是什么?

    此致、

    亚拉